スクリプトコレクション(Tcl)

Tclスクリプト内の個別のプロシージャをVisualAppletsのGUI上で直接利用できるようにすることができます。

VisualAppletsでは、指定されたTclスクリプト内の特定のプロシージャをそれぞれ呼び出す、並び替えられたコマンドを含むスクリプトコレクション(ライブラリ)を定義できます。 このコマンドはVisualAppletsのGUI上で直接グラフィカルに使用できます。 マウスをクリックするか、ドラッグアンドドロップしてコマンドを開始するとすぐに、基盤となるプロシージャが実行されます。 VisualAppletsプログラムウィンドウのTclコンソールで動作を監視できます。

スクリプトコレクションは、VisualAppletsのGUIを使用してグラフィカルに定義するか、スクリプトコレクションを定義するXMLファイルを作成・編集することで定義できます。

スクリプトコレクションに関するすべての情報はXMLファイルに保存されるため、個別のTclスクリプトだけでなく、スクリプトコレクションの構造と内容の定義に対してもバージョン管理システムを使用できます。

コマンドは、「Script Collection」ペインで利用できます。

VisualAppletsプログラムウィンドウ内のScript Collection

図 174: VisualAppletsプログラムウィンドウのScript Collection


[ヒント] Documentation

VisualAppletsのTclコンソールの使用方法および詳細なコマンドリファレンスについては、Creating Script Collections (Script Libraries)およびCommand Referenceを参照してください。

[注] 可用性

VisualApplets TCLスクリプト機能は、VisualApplets Expertに含まれています。

TCLスクリプトを使用するには、ExpertライセンスまたはVisualApplets 4ライセンスのいずれかが必要です。