Operator LineEndToSignal

Operator Library: Signal

このオペレーターは、入力画像の行の終端が検出されたときに信号パルスを生成します。 オペレーターの入力は画像ストリームです。 オペレーターは、入力画像ストリームでの行の終端を待機します。 行の終端が検出されると、1クロックサイクルの信号パルスが出力されます。 なお、行の終端は、最後の行ピクセルの直後に発生するとは限らないことに注意してください。 詳細については、次の図を参照してください。

フレームの終端は、常に最後のフレーム行の終端と同時に発生します。 VisualAppletsでは空行が存在する可能性があることに注意してください。 オペレーターは空行に対しても信号パルスを生成します。

このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Input Link I、画像データ入力
Output Link O、信号出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned
Parallelism any 1
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D} VALT_SIGNAL
Color Format any VAF_GRAY
Color Flavor any FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

1

符号なし値の場合、入力 Bit Width の範囲は [1, 64] です。 符号付き入力の場合、範囲は [2, 64] です。 符号なしカラー入力の場合は [3, 63]、符号付きカラー入力の場合は [6, 63] です。

パラメーター

None

使用例

オペレーター LineEndToSignal の使用例を以下に示します。