Operator FrameEndToSignal

Operator Library: Signal

このオペレーターは、入力画像の終端が検出されたときに信号パルスを生成します。 オペレーターの入力は画像ストリームです。 オペレーターは入力画像ストリームの終端を待機します。 フレームの終端が検出されると、1クロックサイクルの信号パルスが出力されます。 フレームの終端は、最後のフレームピクセルの直後に発生するとは限らないことに注意してください。 詳細については、次の図を参照してください。

VisualAppletsでは空の画像が存在する場合があります。 オペレーターは空のフレームに対しても信号パルスを生成します。

このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Input Link I、画像データ入力
Output Link O、信号出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned
Parallelism any 1
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol VALT_IMAGE2D VALT_SIGNAL
Color Format any VAF_GRAY
Color Flavor any FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

1

符号なし値の場合、入力 Bit Width の範囲は [1, 64] です。 符号付き入力の場合、範囲は [2, 64] です。 符号なしカラー入力の場合は [3, 63]、符号付きカラー入力の場合は [6, 63] です。

パラメーター

None

使用例

Operator FrameEndToSignalの使用方法は、以下の例に示されています。

  • 'Hardware Test'

    DMA、RAM、GPIO、トリガー、LEDのハードウェアセルフテストの例。