Operator Library: Synchronization
RemoveLine オペレーターは、画像ラインを完全に削除するために使用されます。 ラインを削除するかどうかの制御は、バイナリ入力リンク Rem を使用して行われます。 入力リンク Rem の各ラインの最初のエンドピクセルの値が 1 の場合、そのラインは削除されます。 ピクセル値が 0 の場合、ラインは出力に転送されます。
両方の入力は同期している必要があります。つまり、O-type オペレーターの任意のネットワークを介して、 同じ M-type オペレーターから供給される必要があります。
空のラインにはデータピクセルがないため、削除する必要があるかどうかに関する情報を伝送できません。 この場合、ラインは常に削除されます。 画像のすべてのラインが削除された場合、オペレーターはその出力に空の画像を出力します。
|
符号なし入力の場合、入力ビット幅の範囲は[1, 64]です。 符号付き入力の場合、範囲は[2, 64]です。 符号なしカラー入力の場合、範囲は[3, 63]であり、符号付きカラー入力の場合の範囲は[6, 63]です。 |
同期および非同期入力
- すべての入力は互いに同期しています。つまり、O 型オペレーターの任意のネットワークを介して、同じ M 型オペレーターから供給される必要があります。
RemoveLine オペレーターの使用例を次に示します。
-
帯域幅のボトルネック - ピクセルの削除後の Parallelism の削減。
-
例 - オペレーター SampleDnを使用せずに3x3の係数でダウンサンプリングします。
-
例 - 画像ストリームを分割および統合する方法を示します。画像にトレーラーを追加します。
-
例 - High Speedかつ頑健なレーザーライン検出アルゴリズム。 このアルゴリズムは、サブピクセル精度の結果を得るために重心座標を決定します。


前へ