Operator Library: Signal
このオペレータは、入力画像ラインの開始が検知されると信号パルスを生成します。 オペレータの入力は画像ストリームです。 オペレータは各入力画像ラインの最初のピクセルを待ちます。 最初のピクセルが検知されると、1クロックサイクルの信号パルスが出力されます。 説明については、次の図を参照してください。

VisualAppletsでは空行が存在する場合があることに注意してください。 空行の場合、オペレータは最初のピクセルを見つけることができません。 この場合、オペレータはラインの終端でパルスを出力します。
このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。
LineStartToSignalオペレータの使用方法を次の例に示します。
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Memory and Library Signal'
使用例 - オペレーターの使用方法のデモ


前へ