Operator EventToSignal

Operator Library: Signal

オペレーターは、値が 1 の入力ピクセルごとに信号パルスを生成します。 オペレーターの入力はバイナリ(1ビット)の画像ストリームです。 値が 1 のピクセルがオペレーターの入力に存在する場合、オペレーターは 1 クロックサイクルの信号パルスを生成します。 画像データストリームにはピクセル間にギャップが含まれることに注意してください。 ギャップ期間中、オペレーターは出力パルスを生成しません。 最後の入力バイナリピクセル値を信号に変換したい場合は、代わりに PixelToSignal オペレーターを使用してください。

このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Input Link I、画像データ入力
Output Link O、信号データ出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width 1 1
Arithmetic unsigned unsigned
Parallelism 1 1
Kernel Columns 1 1
Kernel Rows 1 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE FL_NONE
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

パラメーター

None

使用例

EventToSignal オペレーターの使用例を以下に示します。