Operator SelectFromParallel

Operator Library: Base

SelectFromParallel オペレーターは、入力リンクから単一の Parallelism コンポーネントを抽出し、その値を出力リンクで使用できるようにします。 必要なコンポーネントを選択するには、パラメーター ParNum を使用します。 出力リンクの Parallelism は常に 1 です。選択された Parallelism コンポーネントのみが出力されます。

たとえば、4 の入力 Parallelism が使用され、Parallelism コンポーネント 1 が選択された場合、オペレーターはインデックス 1、5、9、13、... のピクセルを出力します。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any 1
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format any as I
Color Flavor any as I
Max. Img Width any auto2
Max. Img Height any as I

1

符号なし値の場合、入力 Bit Width の範囲は [1, 64] です。 符号付き入力の場合、範囲は [2, 64] です。 符号なしカラー入力の場合は [3, 63]、符号付きカラー入力の場合は [6, 63] です。

2

最大出力画像幅は次のとおりです。

パラメーター

ParNum
タイプ static パラメータ
Default 0
範囲 [0, InputParallelism - 1]

このパラメーターは、入力リンクの並列送信ピクセルのどのパラレルコンポーネントを出力に転送するかを定義します。

使用例

SelectFromParallel オペレーターの使用例を次に示します。

  • 'Blob_Analysis_1D (Legacy)'

    Examples - ラインスキャンアプリケーションにおけるオペレーター Blob_Analysis_1D の使用方法を示します。