Operator TxSignalLink

Operator Library: Signal

オペレーター TxSignalLink は、デザイン内の任意の場所にある RxSignalLink オペレーターにデータを送信するために使用されます。 両方のオペレーターは、リンクなしで接続を確立します。 これは、プロセス間通信、つまり、リンクやフィードバックを描画する必要なく、さまざまな階層ボックス間の接続を行う場合に便利です。

パラメータ Channel_ID は、受信側の RxSignalLink オペレーターを指定するためのチャネルIDを定義します。 パラメータ値は一意である必要があり、デザイン内の他のどの TxSignalLink オペレーターからも使用されてはなりません。

同じチャネルIDを使用し、信号データを受信する RxSignalLink オペレーターがデザイン内に少なくとも1つ存在する必要があります。

デザイン内の各 TxSignalLink オペレーターは、1つのチャネルIDを介して少なくとも1つの RxSignalLink オペレーターに接続されます。 VisualApplets の Resource Dialog では、各 TxSignalLink オペレーターが1つのリソース SignalChannel を排他的に使用していることがわかります。 リソース SignalChannel により、個々の TxSignalLink オペレーターの1つまたは複数の RxSignalLink オペレーターへの割り当てを制御できます。 利用可能な SignalChannel リソースの数 (デザイン内で許可される TxSignalLink オペレーターの最大数も定義します)については、 Device Resources を参照してください。

このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M
Input Link I、信号入力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I
Bit Width 1
Arithmetic unsigned
Parallelism 1
Kernel Columns 1
Kernel Rows 1
Img Protocol VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE
Max. Img Width any
Max. Img Height any

パラメーター

Channel_ID
タイプ static パラメータ
Default 0
範囲 [0, 1023]

シグナルリンクのチャネルID。 上記の記述を参照してください。

使用例

オペレーター TxSignalLink の使用法を以下の例に示します: