Basler Framegrabber SDKは、ランタイム環境でハードウェアデバイスにアクセスするために使用されます。 すべてのVisualApplets実装には、Framegrabber SDKのAPI機能を使用してアクセスできます。 VisualAppletsは、各VisualApplets実装に対して個別のSDKサンプルプロジェクトを生成できます。
VisualAppletsの各プロジェクトに対して、Framegrabber SDKのサンプルコードを生成できます。SDKサンプルを生成するには、次を選択します:
→
メニューから選択するか、
アイコンを ビルド ツールバーで選択してサンプルを生成します。
Browse to Folder フォルダーの参照 ダイアログが開きます。
SDKサンプルを保存する場所を選択し、をクリックします。
サブディレクトリは自動生成されないため、サブディレクトリを作成することをお勧めします。
SDKサンプルが生成され、選択したディレクトリに保存されます。
![]() |
設計にエラーがある場合のVisualAppletsの警告 |
|---|---|
|
SDKサンプルを生成する前に、VisualAppletsはDRCチェックを実行し、DRCチェックが失敗した場合は警告を表示します: ![]() |
SDKサンプルには、ソースファイルおよび、より新しいバージョンのVisual Studioでも開くことができるMicrosoft Visual Studio 6のプロジェクトファイルが含まれています。 サンプルをすぐにコンパイルして実行できます。利用可能なすべてのパラメータが含まれており、例としてパラメータ設定が行われています。
For a detailed explanation on the usage of a VisualApplets in the Framegrabber API, refer to the Framegrabber APIドキュメント。
例に示すように、一意のパラメータIDを取得するには、関数 Fg_getParameterIDByName() を使用します。
VisualAppletsオペレーター内のすべての列挙型に対してヘッダーファイルが生成されます。
アプレットで使用される各オペレータータイプに対して、オペレーターの名前を持つ名前空間が作成されます。
複数の列挙型がこの名前空間に埋め込まれます。


![[注]](../common/images/admon/note.png)

前へ