Operator Library: Arithmetics
Operator RND は、丸め処理とクリッピングを行って出力 Bit Width へ右シフトを実行します。 丸めるビット数は、パラメータ bits2Round で指定します。
実装されている丸め方法は、四捨五入(正確にはゼロから離れる方向への丸め)です。カラーコンポーネントは個別に丸められます。
例
-
Input = 4 Bit unsigned, Input Value = 7, bits2Round = 2
Output = 2 Bit unsigned, Output Value = 2
-
Input = 5 Bit signed, Input Value = -13, bits2Round = 2
Output = 3 Bit signed, Output Value = -3
-
Input = 4 Bit unsigned, Input Value = 15, bits2Round = 2
Output = 2 Bit unsigned, Output Value = 3 注: 出力は表現可能な最大値にクリッピングされています。
| bits2Round | |
|---|---|
| タイプ | static パラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 |
[0, BitWidth(I)-1](符号なしの場合) (BitWidth(I) - bits2Round > 1)(符号付きの場合) |
|
このパラメータは、入力を右にシフトするビット数を定義します。 |
|
Operator RND の使用例を以下に示します。
-
ローカルのアダプティブしきい値処理の二値化の例。 8×8ピクセルのカーネルサイズを使用します。
-
'Bayer 3x3 Demosacing with White Balancing'
例 - この例では、3x3 フィルターを使用した Bayer RAW パターンのデモザイク処理を示しています。 さらに、色補正のためのホワイトバランス調整が追加されています。
-
'Bayer 5x5 Demosacing with White Balancing'
例 - この例は、5x5フィルターを使用したBayer RAWパターンのデモザイキングを示しています。 さらに、カラー補正のためのホワイトバランスが追加されています。


前へ