Operator Library: Base
Coordinate_Y オペレーターは、出力に⼊力ピクセルの y 座標を出力します。 したがって、⼊力の各ピクセルは画像内の y 位置に置き換えられます。 実際の⼊力ピクセル値は使用されません。 このオペレーターは、新しいラインごとにインクリメントされ、フレームの終了後にリセットされる Counter として動作します。 最初の画像行のピクセルの座標は 0 になります。
Coordinate_Y オペレーターの使用方法は、以下の例に示されています。
-
例 - ジェネレータによって画像タイミングが提供されている間、デザインのデータフローを解析できます。
-
例 - 画像ストリームを分割および統合する方法を示します。画像にトレーラーを追加します。
-
例 - High Speedかつ頑健なレーザーライン検出アルゴリズム。 このアルゴリズムは、サブピクセル精度の結果を得るために重心座標を決定します。



前へ