Operator ClipHigh

Operator Library: Arithmetics

ClipHighモジュールは、値をパラメータ設定可能な最大値に制限します。 入力が最大値を超えた場合、値はクリップ(切り捨て)されます。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 63] 符号なし、[2, 63] 符号付き as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

パラメーター

を
タイプ static/dynamic read/write parameter
Default 127
範囲 入力リンクのレンジ

このパラメータは、出力リンクの最大値を定義します。 パラメータをStaticに設定した場合、値は設計時に選択され、実行時に変更することはできません。 パラメータをDynamicに設定した場合、実行時に値を変更できます。

使用例

ClipHighオペレータの使用例を以下に示します。