Operator Library: Base
Library: Base
SampleUp オペレーターは、入力画像をアップサンプリングして画像サイズを拡大します。 画像サイズのアップサンプリング倍率は、1、2、4、8、16段階で幅と高さごとに個別に定義できます。 アップサンプリング倍率は、パラメーター Expand_X および Expand_Y を使用して定義します。 出力ピクセルは、ピクセルを複製して(ニアレストネイバー法)計算されます。
オペレーターの出力の説明については、次の図を参照してください。 この例では、x方向に4倍、y方向に2倍のアップサンプリングを実行しています。

リンク上で転送しなければならないピクセルが増加したとしても、出力側の Parallelism は増加しないことに注意してください。 したがって、このオペレーターは入力画像データをその Parallelism で処理することはできません。
Operator Restrictions
-
各入力画像のラインは同じ長くなければなりません。したがって、ライン長が異なる画像は許可されません。
-
空の画像や空のラインを持つ画像は許可されません。
| Expand_X | |
|---|---|
| タイプ | static パラメータ |
| Default | UpSampleXBy1 |
| 範囲 | {UpSampleXBy1, UpSampleXBy2, UpSampleXBy4, UpSampleXBy8, UpSampleXBy16} |
|
このパラメータは、画像幅のアップサンプリング倍率を定義します。 |
|
| Expand_Y | |
|---|---|
| タイプ | static パラメータ |
| Default | UpSampleYBy1 |
| 範囲 | {UpSampleYBy1, UpSampleYBy2, UpSampleYBy4, UpSampleYBy8, UpSampleYBy16} |
|
このパラメータは、画像の高さのアップサンプリング倍率を定義します。 |
|
SampleUp オペレーターの使用方法を以下の例に示します。
-
'Histogram of Oriented Gradients (HOG)'
Examples- Histogram of oriented Gradients




前へ