Operator SORT

Operator Library: Filter

SORT オペレーターは、入力カーネルストリームのすべての要素をグレースケール値に基づいてソートします。 入力リンク I と出力リンク O はどちらも、N 行 × M 列のサイズのカーネルフィールドを持ちます(I [N, M] および O [N, M])。 このカーネルフィールドはピクセル値によってソートされます。 最大グレースケール値を持つピクセルは O [0, 0] に出力され、2番目に大きな値は O [0, 1] に、 最小グレースケール値は O [N - 1, M - 1] に出力されます。 O [ N / 2, M / 2] は、任意のサイズのカーネルの中央値を出力することに注意してください。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link 私、カーネル入力
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64] as I
Arithmetic unsigned as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any 1
Kernel Rows any 1
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

パラメーター

None

使用例

SORT オペレーターの使用例を以下に示します。