Operator Library: Parameters
このオペレーターは、接続されたリンクのプロパティへの読み取りアクセスを提供します。リンクのプロパティは、読み取り専用のオペレーターパラメータとして利用可能です。
このオペレーターの利点は、Parametersライブラリの参照および変換オペレーターがリンクパラメータを使用して数式に組み込める点です。たとえば、一部の数式ではリンクの Parallelism を組み込む必要がある場合があります。このオペレーターを使用することで、Parallelism を検出できます。 これにより、数式を現在のリンク設定に自動的に適応させることができます。
ライブラリ Parameters の一般的な紹介については、Library Parameters を参照してください。
| Protocol | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | VALT_IMAGE2D |
| 範囲 | {VALT_IMAGE2D,VALT_LINE1D,VALT_PIXEL0D,VALT_SIGNAL} |
|
リンクプロパティ Protocol へのアクセスを許可します。 指定可能な値は VALT_IMAGE2D,VALT_LINE1D,VALT_PIXEL0D,VALT_SIGNAL です。 |
|
| ColorFormat | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | VAF_GRAY |
| 範囲 | {VAF_GRAY,VAF_COLOR,VAF_NONE,VAF_UNDEFINED} |
|
リンクプロパティ ColorFormat へのアクセスを許可します。 指定可能な値は VAF_GRAY,VAF_COLOR,VAF_NONE,VAF_UNDEFINED です。 |
|
| ColorFlavor | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | FL_NONE |
| 範囲 | {FL_NONE,FL_RGB,FL_HSI,FL_YUV,FL_LAB,FL_XYZ,FL_HSL,FL_HSV,FL_YCrCb} |
|
リンクプロパティ ColorFlavor へのアクセスを許可します。 指定可能な値は FL_NONE, FL_RGB, FL_HSI, FL_YUV, FL_LAB, FL_XYZ, FL_HSL, FL_HSV, FL_YCrCb です。 |
|
| Arithmetic | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | UNSIGNED |
| 範囲 | {SIGNED,UNSIGNED} |
|
リンクプロパティ Arithmetic へのアクセスを許可します。 指定可能な値は SIGNED および UNSIGNED です。 |
|
| BitWidth | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | 1 |
| 範囲 | |
|
リンクプロパティ BitWidth へのアクセスを許可します。 |
|
| Parallelism | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | 1 |
| 範囲 | |
|
リンクプロパティ Parallelism へのアクセスを許可します。 |
|
| KernelRows | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | 1 |
| 範囲 | |
|
リンクプロパティ KernelRows へのアクセスを許可します。 |
|
| KernelColumns | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | 1 |
| 範囲 | |
|
リンクプロパティ KernelColumns へのアクセスを許可します。 |
|
| MaxImgWidth | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | 1024 |
| 範囲 | |
|
リンクプロパティ MaxImgWidth へのアクセスを許可します。 |
|
| MaxImgHeight | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | 1024 |
| 範囲 | |
|
リンクプロパティ MaxImgHeight へのアクセスを許可します。 |
|


前へ