Operator ABS

Operator Library: Arithmetics

オペレーターは入力の絶対値を計算します。つまり、

可能な限り最も小さい負の値の絶対値には、その正の値と同等のビット数が必要になることに注意してください。 したがって、出力の Bit Width は入力の Bit Width と等しくなります。 たとえば、8 bit の表現では、最小値は -128、最大値は 127 になります。 絶対値演算の後、-128 は +128 になりますが、これには依然として 8 bit が必要です。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [2, 64] as I
Arithmetic signed as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY, VAF_COLOR as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

パラメーター

None

使用例

ABS オペレーターの使用例を次に示します。