Operator BRANCH

Operator Library: Base

The BRANCH オペレーターは、入力リンクを設定可能な数の出力リンクにクローンします。出力リンクの数は、デザインにオペレーターを追加するときに定義できます。このオペレーターにFPGAリソースは必要ありません。

[ヒント] 既存のリンクへの新しい BRANCH の挿入

オペレーターライブラリから BRANCH オペレーターを挿入する可能性のほかに、既存のリンクに直接 BRANCH オペレーターを挿入することもできます。これを行うには、リンクを右クリックして Split Link... を選択します。詳細については、'Inserting Operators' を参照してください。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link I, data input
Output Link O[0]..O[N-1]、データ出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I 出力リンク O[0]..O[N-1]
Bit Width [1, 64]1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D, VALT_SIGNAL} as I
Color Format any as I
Color Flavor any as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

1

入力 Bit Width の範囲は [1, 64] です。符号付き入力の場合、範囲は [2, 64] です。符号なしカラー入力の場合、範囲は [3, 63] であり、符号付きカラーの場合、範囲は [6, 63] です。

パラメーター

None

使用例

BRANCH オペレーターの使用法を次の例に示します。

  • 'O-Type Networks'

    Synchronization Rules - Oタイプネットワークでのオペレーターの使用。