Operator Library: Signal
オペレーター RxSignalLink は、同じデザイン内の TxSignalLink オペレーターから信号データを受信するために使用されます。
両方のオペレーターはリンクなしで接続を確立します。 これはプロセス間通信に便利です。つまり、リンクやフィードバックを描画する必要なく、異なる階層ボックス間を接続する場合に有用です。
パラメータ Channel_ID は、送信側の TxSignalLink オペレーターを指定するためのチャネルIDを定義します。 パラメータ値は、同じデザイン内の TxSignalLink オペレーターのいずれかのIDと一致している必要があります。 デザイン内の複数の RxSignalLink オペレーターが同じチャネルIDを使用しても構いません。
デザイン内の各 RxSignalLink オペレーターは、1つのチャネルIDを介して正確に1つの TxSignalLink オペレーターに接続されます。 VisualApplets の Resource Dialog では、各 TxSignalLink オペレーターがリソース SignalChannel を排他的に使用していることがわかります。 リソース SignalChannel により、個々の TxSignalLink オペレーターから1つまたは複数の RxSignalLink オペレーターへの割り当てを制御できます。
このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。

| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
オペレーター RxSignalLink の使用方法を以下の例に示します。
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Memory and Library Signal'
使用例 - オペレーターの使用方法のデモ

前へ