Operator Library: Base
SelectComponent オペレーターを使用すると、入力リンクから単一のカラーコンポーネントを抽出し、その値を出力リンクでグレーピクセルとして利用できるようになります。
必要なコンポーネントを選択するには、パラメータ Component を使用します。
| Property |
値 |
| オペレータータイプ |
O |
|
Input Link
|
I, data input |
|
Output Link
|
O, data output |
| Link Parameter |
Input Link I |
Output Link O |
| Bit Width |
[3, 63] unsigned, [6, 63] signed |
auto |
| Arithmetic |
{unsigned, signed} |
as I |
| Parallelism |
any |
as I |
| Kernel Columns |
any |
as I |
| Kernel Rows |
any |
as I |
| Img Protocol |
{VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} |
as I |
| Color Format |
VAF_COLOR |
VAF_GRAY |
| Color Flavor |
{FL_RGB, FL_HSI, FL_YUV, FL_LAB, FL_XYZ} |
FL_NONE |
| Max. Img Width |
any |
as I |
| Max. Img Height |
any |
as I |
|
|
出力 Bit Width は以下の通りです。
|
| コンポーネント |
| タイプ |
static パラメータ |
| Default |
0 |
| 範囲 |
[0, 2] |
|
このパラメータは、入力からカラーコンポーネントの1つを選択するために使用されます。たとえば、入力フレーバーが RGB の場合、Component=0 は赤、1 は緑、2 は青を選択します。
|
SelectComponent オペレーターの使用例を以下に示します。