オペレータ SQRT

Operator Library: Arithmetics

このオペレータは、入力の平方根を計算します。結果は最も近い整数に丸められます。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width {8, 12, 16, 20, 24, 28, 32} auto1
Arithmetic unsigned as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

1

出力の Bit Width は

パラメーター

None

使用例

SQRTオペレータの使用例を以下に示します。