旧バージョンからの移行

VisualAppletsバージョン3では、バージョン1.2以降のファイルを読み込むことができます。

以前のバージョンのファイルを読み込むと、デザインが不完全になる場合があります。 一部のリンクやオペレーターの名前、機能、パラメータが変更されている可能性があります。 VisualAppletsは、モジュール設定の大半を自動的に調整、追加し、新しいパラメータセットに変換します。 ただし、場合によっては自動変換を実行できないことがあります。 いずれの場合も、以前のバージョンから移行した場合は実装を必ず検証してください。

古いバージョンからの移行により、以下のいずれかの現象が発生する可能性があります。

  • “Update to Current Version”ウィンドウ

    古いVisualAppletsバージョンのオペレーターを使用しているデザインを開くと、VisualAppletsからデザインを現在のバージョンに アップデートするかどうかを確認される場合があります。

  • シグナルオペレーターでの入力リンクを開く

    自動アップデート機能 “Update to Current Version”を使用しない場合、一部のシグナルオペレーターの入力が接続されないことがあります。 VisualAppletsには、Reset入力をオペレーターのGndに、Tick入力をオペレーターのVccに自動的に接続する機能が用意されています。 該当するオペレーターを右クリックし、Connect to groundまたはConnect to Vccを選択するだけです。

  • 欠落しているオペレーター

    以前使用されていたオペレーターが現在のバージョンに存在しない場合、それはDummyオペレーターに置き換えられます。 欠落しているオペレーターは置き換える必要があります。 ほとんどの欠落オペレーターには代替品が用意されています。 'Dummy'のオペレータードキュメントを詳細にお読みください。

[ヒント] Release Notes

変更点の詳細については、VisualAppletsのリリースノートを確認してください。