Operator IS_GreaterThan

Operator Library: Logic

オペレーター IS_GreaterThan は、入力リンク I の値がパラメータ Number の値より大きい場合は出力を論理値「1」に設定し、そうでない場合は「0」に設定します。

2つの入力リンクの値を比較するには、代わりにオペレーター CMP_AgtB を使用します。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 63] unsigned, [2, 64] signed 1
Arithmetic {unsigned, signed} unsigned
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_GRAY as I
Color Flavor FL_NONE as I
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

パラメーター

Number
タイプ static/dynamic read/write parameter
Default 0
範囲 入力リンク I の範囲と同じ

入力リンクの値と比較する値。

ImplementationType
タイプ static write parameter
Default AUTO
範囲 (AUTO, EmbeddedALU, LUT)

ImplementationType パラメータを使用すると、オペレータの実装に影響を与えること、つまり、オペレータの実装に使用されるロジック要素を定義することができます。

以下の値から選択できます:

AUTO: オペレータがインスタンス化されると、オペレータのパラメータ設定に基づいて、指定された FPGA アーキテクチャに最適な実装戦略が自動的に選択されます。

EmbeddedALU: オペレータは FPGA の組み込み ALU 要素を使用します。

LUT: オペレータは FPGA の LUT 要素を使用します。

[注] 通常は AUTO を使用

通常、このパラメータは AUTO に設定する必要があります。 特殊なケース、つまりデザイン内で特定の FPGA リソースが不足している場合は、EmbeddedALU および/または LUT の値を使用して、FPGA リソース管理を手動で調整できます。

使用例

IS_GreaterThan オペレーターの使用例を次に示します。

  • マルチDMAチャネル設計

    Threshold binarization

  • 'Morphological Edge'

    Examples - 二値化収縮画像と元画像が比較されます。両者に違いがある場合、エッジが検出されます。

  • 'Close'

    Examples - Shows the implementation of a morphological close applied to binary images.

  • 'Open'

    Examples - Shows the implementation of a morphological open applied to binary images.