オペレーター SyncSignal

Operator Library: Signal

オペレーターは、N個の入力リンクをマスター信号に同期させ、同期された入力のバージョンを出力に出力します。 入力リンクMasterIの各立ち上がりエッジで、入力I0~Inがサンプリングされます。 したがって、オペレーターにはMasterI入力の立ち上がりエッジで有効になるN個のレジスタが含まれます。 詳細については、次の波形図を参照してください。

追加のリセット入力リンクにより、オペレーターをリセットできます。 リセット中、すべての出力はゼロに設定されます。

このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
入力リンク MasterI、信号入力
I0..In、信号入力
Reset、信号入力
Output Link O0..On、信号出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter 入力リンク MasterI 入力リンク I0..In 入力リンク Reset 出力リンク O0..On
Bit Width 1 1 1 1
Arithmetic unsigned unsigned unsigned unsigned
Parallelism 1 1 1 1
Kernel Columns 1 1 1 1
Kernel Rows 1 1 1 1
Img Protocol VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL
Color Format VAF_GRAY VAF_GRAY VAF_GRAY VAF_GRAY
Color Flavor FL_NONE FL_NONE FL_NONE FL_NONE
Max. Img Width any any any MasterIとして
Max. Img Height any any any MasterIとして

パラメーター

None

使用例

SyncSignalオペレーターの使用法は、次の例に示されています。