Operator Library: Signal
オペレータ Polarity は、出力リンクの極性を制御します。 パラメータの設定に応じて、出力信号をそのままスルーするか、反転させることができます。 次の図を参照してください。

このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | as I |
| Arithmetic | unsigned | as I |
| Parallelism | 1 | as I |
| Kernel Columns | 1 | as I |
| Kernel Rows | 1 | as I |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
| Invert | |
|---|---|
| タイプ | dynamic/static read/write parameter |
| Default | NotInvert |
| 範囲 | {NotInvert, Invert} |
|
このパラメータは、出力信号の極性を指定します。 NotInvert = 入力信号がそのまま出力に渡されます。 Invert = 出力信号は入力信号の反転コピーになります。 |
|
オペレータ Polarity の使用例を次に示します。
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon'
エリアスキャンプロセスのトリガーを示します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP'
CoaXPress 用のエリアスキャントリガーを示します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Area Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad'
CoaXPress12向けエリアスキャントリガーについて説明します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレーター、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl'
ラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP Using Signal Operators'
ラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Line Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad Using Signal Operators'
CoaXPress12 用のラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

前へ