Operator Library: Accumulator
ModuloCounterは、入力リンク上のピクセル、ライン、またはフレームの数をカウントします。カウントのシーケンスは、モジュロ除算器によって制限されます。シーケンスが繰り返されるまでにカウンターが持ち得る一意の状態の数は、モジュロ除算器によって定義されます。モジュロ除算器は、Divisorパラメータを使用して定義されます。たとえば、モジュロ除算器が4の場合、「n MOD 4」、つまり0、1、2、3、0、1、2、3、0、1、2、3...のようにカウントされます。
出力フレームの画像寸法は、常に入力フレームの画像寸法と等しくなります。出力のピクセルデータは、カウンターの結果を表します。ピクセル値は使用されないことに注意してください。計算では、ピクセル、ライン、またはフレームのインデックスのみが考慮されます。
カウンターは常に値ゼロから開始します。CountEntityパラメータを設定して、入力リンクのすべてのピクセル、ライン、またはフレームをカウントするように構成できます。たとえば、パラメータCountEntityがPIXELに設定されている場合、オペレーターは入力のすべてのピクセルでカウンターをインクリメントします。
CountEntityがLINEに設定されている場合、カウンターはすべてのラインの先頭でインクリメントされ、入力リンクのラインをカウントします。たとえば、モジュロ除算器が4の場合、ライン0のすべてのピクセルの値が0になるという結果になります。ライン1のピクセルの値は1になり、以降も同様です。ただし、ライン4のピクセルのピクセル値は再びゼロになります。
CountEntityがFRAMEに設定されている場合、カウンターはすべてのフレームの先頭でインクリメントされます。
次の例では、オペレーターの使用方法について説明します。最初の例は、画像幅と画像高さが8ピクセルの2つの連続するフレームを示しています。すべてのピクセル値は数字として示されています。フレームインデックス0は、初期フレーム、つまりAcquisition Start直後の最初のフレームを表します。
-
構成: Divisor = 6、 CountEntity = PIXEL、 AutoClear = EoF

この例で見られるように、パラメータCountEntityがPIXELに設定されている場合、カウンターはすべてのピクセルでインクリメントされます。Divisorが6に設定されているため、結果の値の範囲はゼロから5になります。フレームの端でカウンターがリセットされるため、2番目のフレームでは、オペレーターは再びゼロから開始します。
-
構成: Divisor = 6、 CountEntity = LINE、 AutoClear = NONE

この例では、オペレーターはピクセルではなくラインをカウントします。したがって、画像のすべてのピクセルがライン番号を表します。ここでは、パラメータAutoClearがNONEに設定されています。したがって、オペレーターは、最初の画像ラインでリセットされることなく、2番目のフレームでもラインのカウントを続行します。
-
構成: Divisor = 6、 CountEntity = FRAME、 AutoClear = NONE

最後の例は、フレームのカウントを示しています。ここでは、すべてのピクセルの値がフレーム番号を表しています。
取り込み中にdivisorパラメータを変更した場合、新しい値は次のフレームの開始時に適用されます。1D入力の場合、新しい値は次のラインに適用されます。入力が0Dデータの場合、新しいdivisorの値はすぐに適用されます。
画像制限
-
空の画像
空の画像、つまりピクセルのない画像は許可されません。
| Divisor | |
|---|---|
| タイプ | static/dynamic write parameter |
| Default | 1 |
| 範囲 | [1..2^OutputBitWidth] |
|
このパラメータは、modulo演算の除算器を定義します。divisorの値は、2^OutputBitwidth以下である必要があります。 |
|
| CountEntity | |
|---|---|
| タイプ | static パラメータ |
| Default | PIXEL |
| 範囲 | {PIXEL, LINE, FRAME} |
|
このパラメータは、オペレーターカウンターがすべてのピクセル、すべてのラインに対して有効になるか、またはフレームごとに1回のみ有効になるかを定義します。 オプションFRAMEは、画像プロトコルVALT_IMAGE2Dでのみ使用できます。LINEは、画像プロトコルVALD_IMAGE2DおよびVALT_LINE1Dでのみ使用できます。画像プロトコルVALT_PIXEL0Dの場合、パラメータは常にピクセルをカウントします。 |
|
| AutoClear | |
|---|---|
| タイプ | static パラメータ |
| Default | NONE |
| 範囲 | {EoL, EoF, NONE} |
|
AutoClearオプションを使用すると、ラインの終わり、フレームの終わりのいずれかでカウンターをゼロにリセットするか、クリアをまったく実行しないようにすることができます。 CountEntityがPIXELに設定されている場合は、このパラメータの3つのオプションすべてを選択できます。CountEntityがLINEに設定されている場合は、EoFおよびNONEオプションを使用できます。CountEntityがFRAMEの場合、オペレーターの自動クリアはできません。 VALT_LINE1D image protocolを使用する場合、フレームの終了時にclearを実行することはできません。 VALT_PIXEL0Dでは、オペレーターのauto clearは使用できません。 |
|
ModuloCountオペレーターの使用方法は、以下の例に示されています。
-
10枚中9枚の画像を削除します。
-
Examples - ラインスキャンアプリケーションにおけるオペレーター Blob_Analysis_1D の使用方法を示します。
-
'Color Plane Separation Option 3 - Sequential with Operator ImageBufferMultiRoI'
カラープレーンのシーケンシャルDMA出力。 カラー分離はImageBufferMultiROIオペレータを使用して実行されます。
-
'Color Plane Separation Option 5 - Sequential Output with Advances Processing'
Example on separation of color planes. The RGB input is split into its component and sequentially output via one DMA channel. The splitting if performed by collecting same components in parallel words and reading with FrameBufferRandomRead.
-
Examples - デバッグ目的で、Scopeオペレーターにはグレースケール画像を解析するためのオプションが用意されています。
-
例 - オペレーター SampleDnを使用せずに3x3の係数でダウンサンプリングします。
-
使用例 - 入力画像にグリッドがオーバーレイされます。 グリッドの画素値は、入力画素値から決定されます。


前へ