Operator Library: Signal
このオペレーターは、入力における画像データストリームをシグナルストリームに変換します。 入力はバイナリ(1ビット)の画像ストリームです。 入力の値がゼロのすべてのピクセルに対して、ローシグナル(ゼロ)が出力されます。 入力の値が1のすべてのピクセルに対して、ハイシグナル(1)が出力されます。 画像データストリームには、ピクセル間にギャップが含まれています。 オペレーターは、出力におけるこれらのギャップを最後に入力された有効なピクセル値で埋めます。 説明については、以下の図を参照してください。
このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | 1 |
| Arithmetic | unsigned | unsigned |
| Parallelism | 1 | 1 |
| Kernel Columns | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any |
| Max. Img Height | any | any |
PixelToSignalオペレーターの使用例を以下に示します。

前へ