Operator CastColorSpace

Operator Library: Base

CastColorSpaceオペレーターは、論理属性Color Flavorを変更します。 入力リンクの値は出力リンクにコピーされます。 このオペレーターはデータストリームに影響を与えず、FPGAリソースを必要としません。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [3, 63] unsigned, [6, 63] signed as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_COLOR as I
Color Flavor any FL_NONE以外すべて
Max. Img Width any as I
Max. Img Height any as I

パラメーター

None

使用例

CastColorSpaceオペレーターの使用方法は、以下の例に示されています。