Library Color

Colorライブラリには、色空間変換およびカラー処理用の演算子が用意されています。

Library Colorのすべての演算子の概要は次のとおりです。

オペレータ名 簡単な説明 利用可能なバージョン
BAYER3x3Linear

RGB画像を再構築します。入力リンクはBayer画像の3x3カーネルです。

バージョン 1.1
BAYER5x5Linear

RGB画像を再構築します。入力リンクはBayer画像の5x5カーネルです。

バージョン 1.1
ColorTransform

3x3マトリクスとRGBベクトルの行列乗算を実装します。

バージョン 1.2
HSI2RGB

色空間をHSL(色相、彩度、輝度)からRGBへ変換します。

バージョン 1.1
RGB2HSI

色空間をRGBからHSL(色相、彩度、輝度)へ変換します。

バージョン 1.1
RGB2YUV

色空間をRGBからYCbCrへ変換します。

バージョン 1.1
WhiteBalance

RGB入力ストリームの3つのカラーコンポーネントのスケールを調整します。

バージョン 1.1
WhiteBalanceBayer

Bayer入力ストリームの3つのカラーコンポーネントのスケールを調整します。

バージョン 1.1

表 40. Library Colorの演算子