Operator Library: Base
MergeKernel オペレーターは、任意の数 N の入力リンク I[0] ~ I[63](最大)を単一の出力リンク O にマージします。
このオペレーターは、入力でのカーネルを許可します。 カーネルの1つの次元(行または列)は、すべての入力で同じサイズ(ピクセル数)を持つ必要があります。 もう一方の次元(行または列)については、入力ごとに個別のサイズを定義できます。 したがって、行数または列数のいずれかが、入力におけるすべてのカーネルで同じである必要があります。
詳細については、パラメータの説明を参照してください。
| Alignment | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | 水平 |
| 範囲 | [水平, 垂直] |
|
Parameter Alignment は、出力ベクトルの順序を定義します。 このベクトルは、水平方向または垂直方向のいずれかにおけるすべての入力の連結です。 パラメータ Alignment を介して、 入力におけるすべてのカーネルの行数または列数のどちらが同じ値を持つかを定義します。 Horizontal: 「horizontal」(デフォルト)を選択した場合、 すべての入力で、受信するカーネルの行数が同じである必要があります。 列数は、受信する各カーネルに対して個別に定義できます。 出力では、行数は入力と同じになります。 列数は、すべての入力の列の合計になります。 ![]() Vertical: 「vertical」を選択した場合、 行数は、受信する各カーネルに対して個別に定義できます。 すべての入力で、受信するカーネルの列数が同じである必要があります。 出力では、列数は入力と同じになります。 行数は、すべての入力の行の合計になります。 ![]() |
|
オペレーター MergeKernel の使用方法を以下の例に示します。
-
例 - Kirsch フィルターは、無方向エッジに対して優れたエッジ検出フィルターです。
-
'Histogram of Oriented Gradients (HOG)'
Examples- Histogram of oriented Gradients




前へ