Operator SetDimension

Operator Library: Base

VisualAppletsのデザインでは、リンクの最大画像寸法以下のサイズの画像をこれらのリンクで処理できます。 リンク上の最大画像寸法は、リンクプロパティのMax Image WidthおよびMax Image Heightを使用して設定します。 リンクで転送される画像は、これらの画像寸法を超えてはなりません。 画像サイズが許容される最大画像寸法を超えた場合、オペレーターは正常に動作しません。

最大画像寸法のリンクプロパティは、常に最小限の必要な値、つまりそのリンクで予想される最大画像寸法に設定する必要があります。 たとえば、オペレーターが画像からROIを選択する場合などです。 動的なROIパラメータにより、結果として出力される画像のサイズは固定されません。 ROIサイズが特定の値を超えないことがわかっている場合は、リンクプロパティを手動で変更できます。 これを行うには、SetDimensionオペレーターを使用します。

Operator SetDimensionは、リンクプロパティの最大画像幅(maximum image width)および最大画像高さ(maximum image height)を上書きします。 このオペレーターは論理リンクプロパティのみを変更します。 ハードウェア内の転送データには影響しません。 このオペレーターを使用する際は常に十分注意し、画像サイズの制限を超えないようにしてください。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link I, data input
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [1, 64]1 as I
Arithmetic {unsigned, signed} as I
Parallelism any as I
Kernel Columns any as I
Kernel Rows any as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D, VALT_SIGNAL} as I
Color Format any as I
Color Flavor any as I
Max. Img Width any any
Max. Img Height any any

1

入力 Bit Width の範囲は [1, 64] です。 符号付き入力の場合の範囲は [2, 64] です。 符号なしカラー入力の場合の範囲は [3, 63] であり、符号付きカラーの場合の範囲は [6, 63] です。

パラメーター

None

使用例

Operator SetDimensionの使用法を以下の例に示します。

  • 'Hardware Test'

    DMA、RAM、GPIO、トリガー、LEDのハードウェアセルフテストの例。

  • 'Image Grayscale Scope'

    Examples - デバッグ目的で、Scopeオペレーターにはグレースケール画像を解析するためのオプションが用意されています。

  • 3x3ダウンサンプリング

    例 - オペレーター SampleDnを使用せずに3x3の係数でダウンサンプリングします。

  • ImageSplitAndMerge

    例 - 画像ストリームを分割および統合する方法を示します。画像にトレーラーを追加します。

  • 'Laser Triangulation'

    例 - High Speedかつ頑健なレーザーライン検出アルゴリズム。 このアルゴリズムは、サブピクセル精度の結果を得るために重心座標を決定します。