Operator Library: Logic
IS_LessThan オペレーターは、入力リンク I の値がパラメーター Number の値より小さい場合に出力を論理「1」に設定し、そうでない場合は出力を「0」に設定します。
2つの入力リンクの値を比較するには、代わりに CMP_AltB オペレーターを使用します。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | [1, 63] unsigned, [2, 64] signed | 1 |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | unsigned |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | any | as I |
| Kernel Rows | any | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
| Number | |
|---|---|
| タイプ | static/dynamic read/write parameter |
| Default | 0 |
| 範囲 | 入力リンク I の範囲と同じ |
|
入力リンクの値と比較する値。 |
|
| ImplementationType | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | static write parameter | |||
| Default | AUTO | |||
| 範囲 | (AUTO, EmbeddedALU, LUT) | |||
|
ImplementationType パラメータを使用すると、オペレータの実装に影響を与えること、つまり、オペレータの実装に使用されるロジック要素を定義することができます。 以下の値から選択できます: AUTO: オペレータがインスタンス化されると、オペレータのパラメータ設定に基づいて、指定された FPGA アーキテクチャに最適な実装戦略が自動的に選択されます。 EmbeddedALU: オペレータは FPGA の組み込み ALU 要素を使用します。 LUT: オペレータは FPGA の LUT 要素を使用します。
|
||||
IS_LessThan オペレーターの使用例を次に示します。
-
使用例 - 高輝度スポットの係数を用いた畳み込み処理を行います。 閾値を超えた結果については、該当するピクセルが赤色で塗りつぶされます。

![[注]](../common/images/admon/note.png)
前へ