Operator Select

Operator Library: Signal

Select operatorは、Selectパラメータによって制御されるN入力1出力のMultiplexerを実装します。Nは64以下である必要があります。

このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link I[n]、信号データ入力
Output Link O、信号データ出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter 入力リンク I[n] Output Link O
Bit Width 1 I0 として
Arithmetic unsigned I0 として
Parallelism 1 I0 として
Kernel Columns 1 I0 として
Kernel Rows 1 I0 として
Img Protocol VALT_SIGNAL I0 として
Color Format VAF_GRAY I0 として
Color Flavor FL_NONE I0 として
Max. Img Width any I0 として
Max. Img Height any I0 として

パラメーター

Select
タイプ static/dynamic read/write parameter
Default 0
範囲 [0, N-1]

このパラメータは、入力を選択するために使用されます。

使用例

Select operatorの使用例を以下に示します。

  • 'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon'

    エリアスキャンプロセスのトリガーを示します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

  • 'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP'

    CoaXPress 用のエリアスキャントリガーを示します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

  • 'Area Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad'

    CoaXPress12向けエリアスキャントリガーについて説明します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレーター、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

  • 'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl'

    ラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

  • 'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCX QP Using Signal Operators'

    ラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

  • 'Line Scan Trigger for imaFlex CXP-12 Quad Using Signal Operators'

    CoaXPress12 用のラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

  • 'Functional Example for Specific Operators of Library Signal'

    使用例 - オペレーターの使用方法のデモ