Shading Correction

以下のサブセクションでは、Shading Correctionの例をご覧いただけます。 Block RAM、DRAM、またはDMAFromPCベースの異なる手法を使用した1次元および2次元のShading Correctionの例を提供しています。 また、1つの座標グリッドを現在の画像にフェードさせることを実証するVisualAppletsのデザインも実装されています。 Median Filterを使用したデッドピクセル置換の例も紹介されています。