Operator Library: Signal
Operator SignalEdgeは、入力信号のレベル変化を検出したときに1デザインクロックサイクルのパルスを生成します。 パラメータ Edge は、検出するエッジの種類を指定します。 3つの設定が可能です:
-
Rising:
入力の立ち上がりエッジごとにパルスが生成されます。

-
Falling:
入力の立ち下がりエッジごとにパルスが生成されます。

-
Both:
入力の立ち上がりおよび立ち下がりエッジの両方でパルスが生成されます。

このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | as I |
| Arithmetic | unsigned | as I |
| Parallelism | 1 | as I |
| Kernel Columns | 1 | as I |
| Kernel Rows | 1 | as I |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
| Edge | |
|---|---|
| タイプ | static パラメータ |
| Default | RisingEdge |
| 範囲 | {RisingEdge, FallingEdge, BothEdges} |
|
このパラメータは、オペレーターが検出するエッジの種類を定義します。 |
|
Operator SignalEdgeの使用方法は、以下の例に示されています:
-
例 - Logic Analyzer: オシロスコープのような信号測定と解析を快適に行う方法。
-
'Functional Example for Specific Operators of Library Signal'
使用例 - オペレーターの使用方法のデモ

前へ