Operator MergeComponents

Operator Library: Base

MergeComponentsオペレーターは、3つのグレースケール入力リンクを1つのカラー出力リンクに統合します。 このオペレーターの逆の機能を持つのが'SplitComponents'です。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
入力リンク I0:データ入力カラーコンポーネント {R, H, Y, L, X}
I1:データ入力カラーコンポーネント {G, S, U, A, Y}
I2:データ入力カラーコンポーネント {B, I, V, B, Z}
Output Link O, data output

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter 入力リンク I0 入力リンク I1 入力リンク I2 Output Link O
Bit Width [1, 21] 符号なし、[2, 21] 符号付き I0 として I0 として auto1
Arithmetic {unsigned, signed} I0 として I0 として as I
Parallelism any I0 として I0 として as I
Kernel Columns any I0 として I0 として as I
Kernel Rows any I0 として I0 として as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} I0 として I0 として as I
Color Format VAF_GRAY I0 として I0 として VAF_COLOR
Color Flavor FL_NONE I0 として I0 として any
Max. Img Width any I0 として I0 として as I
Max. Img Height any I0 として I0 として as I

1

出力の Bit Width は、3つの入力の Bit Width の合計(すなわち I0 + I1 + I2)になります。

パラメーター

None

使用例

MergeComponentsオペレーターの使用例を以下に示します。