Library Signal

Signalライブラリには、トリガー信号などの信号データ処理用のオペレーターが含まれています。

次のリストは、Signalライブラリのすべてのオペレーターをまとめたものです。

オペレータ名 簡単な説明 利用可能なバージョン
DelayToSignal

入力信号を遅延させます。遅延は入力リンクによって制御されます。

バージョン 1.2
Downscale

調整可能な係数によって入力周波数を低減します。

バージョン 1.2
EventToSignal

値が1の各入力ピクセルに対して信号パルスを生成します。

バージョン 1.2
FrameEndToSignal

入力画像の終端が検出されたときに信号パルスを生成します。

バージョン 1.2
FrameStartToSignal

入力画像の先頭が検出されると、信号パルスを生成します。

バージョン 1.2
Generate

制御可能な周期時間を持つ Periodic Signal を生成します。

バージョン 1.2
GetSignalStatus

シグナルリンクの現在の値を取得します。

バージョン 1.2
Gnd

定数値0(LOW)を持つ信号を提供します。

バージョン 1.2
LimitSignalWidth

パラメータ設定可能な最大値を使用して、入力信号の最大パルス幅を制限します。

バージョン 1.2
LineEndToSignal

入力画像行の終わりが検出されると、信号パルスを生成します。

バージョン 1.2
LineStartToSignal

入力画像行の開始が検出されたときに信号パルスを生成します。

バージョン 1.2
PeriodToSignal

Periodic Signal を生成します。周期時間は入力リンクによって制御されます。

バージョン 1.2
PixelToSignal

画像データストリームを信号ストリームに変換します。

バージョン 1.2
極性

信号の極性を制御します(反転)。

バージョン 1.2
PulseCounter

信号入力リンクIでの1(high)のすべての発生回数をカウントします。

バージョン 1.2
RsFlipFlop

セット・リセット・フリップフロップを実装します。

バージョン 1.2
RxSignalLink

デザイン内のTxSignalLinkオペレーターから信号を受信します。

バージョン 2.0
Select

パラメータによってN個の信号ソースから1つの信号ソースを選択し、選択した信号を出力に転送します。

バージョン 1.2
SetSignalStatus

パラメータを使用して信号リンクステータスを設定します。

バージョン 1.2
ShaftEncoder

シャフトエンコーダーの信号トレースを分析し、エンコーダーパルスと方向を出力します。

バージョン 1.2
ShaftEncoderCompensate

シャフトエンコーダーの巻き戻しを補正します。

バージョン 1.2
SignalDebounce

調整可能な最小時間で、入力リンクでの急速に変化する信号を抑制します。

バージョン 1.2
SignalDelay

入力信号を遅延させます。遅延はパラメータによって制御されます。

バージョン 1.2
SignalEdge

入力で立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、またはその両方が検出された場合、1デザインクロックサイクルのパルスを生成します。

バージョン 1.2
SignalGate

信号入力を使用して、IとOの間の画像ストリームをゲートします。

バージョン 1.2
SignalToDelay

2つの信号間の遅延を測定して出力します。

バージョン 1.2
SignalToPeriod

入力信号の周期時間を測定し、出力します。

バージョン 1.2
SignalToPixel

入力信号ストリームを0Dピクセルストリームに変換します。

バージョン 1.2
SignalToWidth

入力信号のパルス幅を測定し、出力します。

バージョン 1.2
SignalWidth

入力の立ち上がりエッジに対して、幅を制御可能な出力パルスを生成します。

バージョン 1.2
SyncSignal

複数の入力リンクをマスター信号に同期させます。

バージョン 1.2
TxSignalLink

デザイン内の任意の RxSignalLink オペレーターに信号を送信します。

バージョン 2.0
Vcc

定数値 1 (HIGH) の信号を提供します。

バージョン 1.2
WidthToSignal

パルスの幅を定義します。幅は入力リンクによって制御されます。

バージョン 1.2

表 65. Library Signal のオペレーター