Operator Library: Base
このオペレーターは、データペイロード付きのソフトウェアイベントを生成します。 ペイロードサイズは、PayloadSizeパラメータを使用して、N個の16ビットデータワードとして設定できます。
オペレーターには、16ビットのデータ入力Iと1性のストロボ入力Sがあります。これらの入力はO同期です。 入力Sは新しいイベントを開始します。Sがアサートされる前にIに到着したデータはすべて無視されます。 Sは1つのデータサイクルを超えてアサートされる場合がありますが、いったんSがネゲートされた後は、進行中のイベントのペイロードデータが完了するまで再アサートすることはできません。 自動クリアが設定されている場合(パラメータAutoClearを参照)、Sを常に1にすることも可能です。
パラメータAutoClearは、次のイベントをトリガーできるようにクリアを実行するタイミングを定義します。
-
EoL: 次の行の終了後に別のイベントを開始できます。N番目のデータの準備ができると、Sの状態に関係なく、行の終了までそれ以上のイベントデータは受け付けられません。次の行から、S=1で新しいイベントを生成できます。
-
EoF: 次のフレームの終了後に別のイベントを開始できます。N番目のデータの準備ができると、Sの状態に関係なく、フレームの終了までそれ以上のイベントデータは受け付けられません。次のフレームから、S=1で新しいイベントを生成できます。
-
NONE: 自動クリアなし。後続イベントのイベントデータの受け付けを有効にするには、イベントストロボの後に、Sが少なくとも1つのデータサイクルにわたって0を転送する必要があります。Sがネゲートされると、進行中のイベントのペイロードデータが完了するまで再アサートできないことに注意してください。
オペレーターはデータペイロードを保存し、IからNワードのデータを受信するとすぐにイベントをトリガーします。 自動クリアが発生した時点でイベントデータが不完全な場合、イベントは生成されず、不完全なペイロードデータは削除されます。
オペレーターの入力がブロックされることはありません。イベント転送バッファの容量には制限があるため、イベントレートが高すぎるとオーバーフローが発生する可能性があります。データ損失を検出するには、イベントデータにシーケンス番号を含めると便利です。
トリガーされたイベントは、EventNameパラメータ(以下のパラメータ説明を参照)を使用して、一意のイベント名によりソフトウェアアプリケーションで識別されます。
オペレーターは、EventPortタイプのリソースを排他的に使用します。 リソースEventPortを変更できます。 EventPortは、ソフトウェアで使用されるイベントチャネルを指定します。各EventPort番号は、デザイン内で1回のみ使用できます。
さらに、EventIDタイプの1つのリソースが予約されます。 EventIDは自動的に生成されるため、このリソースを変更することはできません(したがってグレー表示されます)。 オペレーターインスタンスをコピー&ペーストして異なるオペレーターインスタンスで同じEventIDを持つことになった場合は、これらのインスタンスの1つを削除し、オペレーターを新しくインスタンス化する必要があります。
![]() |
イベントポートおよび個別イベントの制限数 |
|---|---|
|
デザインで使用可能なイベントポートの最大数は、設計対象のターゲットハードウェアプラットフォームによって異なります(詳細については、'サポートされているプラットフォームのデバイスリソース'を参照してください)。 ランタイム環境で使用するアプレットを設計する場合、デザイン内で最大64個の個別イベントを使用できます。 |
| Link Parameter | Input Link I | 入力リンクS |
|---|---|---|
| Bit Width | 16 | 1 |
| Arithmetic | unsigned | unsigned |
| Parallelism | 1 | 1 |
| Kernel Columns | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | any | any |
| Max. Img Height | any | any |
| EventsWithTimestamp | |
|---|---|
| タイプ | 静的/動的書き込みパラメータ |
| Default | ON |
| 範囲 | {ON,OFF} |
|
高精度Timestampが各イベントに付加されるかどうかを定義します。 |
|
| EventName | |
|---|---|
| タイプ | static write parameter |
| Default | Event |
| 範囲 | |
|
このイベント名は、Framegrabber SDKで特定のイベント信号を識別し、使用するために使用されます。 |
|
| PayloadSize | |
|---|---|
| タイプ | static パラメータ |
| Default | 1 |
| 範囲 | [1, 254] |
|
Set the payload size as a number of 16-bit data words. |
|
| AutoClear | |
|---|---|
| タイプ | static パラメータ |
| Default | NONE |
| 範囲 | {NONE, EoL, EoF} |
|
別のイベントをトリガーできるようにクリアランスを行うタイミングを定義します。 EoLが設定されている場合、次の行の終了後に別のイベントを開始できます。 N番目のデータの準備ができると、Sの状態に関係なく、行の終了までそれ以上のイベントデータは受け付けられません。 次の行から、S=1で新しいイベントを生成できます。 EoFが設定されている場合、次のフレームの終了後に別のイベントを開始できます。 N番目のデータの準備ができると、Sの状態に関係なく、フレームの終了までそれ以上のイベントデータは受け付けられません。 次のフレームから、S=1で新しいイベントを生成できます。 NONEが設定されている場合、後続イベントのイベントデータを受け付けるようにアクティブ化するには、イベントストロボの後にSが少なくとも1つのデータサイクルで0を転送する必要があります。Sのデアサート後は、進行中のイベントのペイロードデータが完了するまで再アサートできないことに注意してください。 |
|

![[ヒント]](../common/images/admon/tip.png)
前へ