Operator RsFlipFlop

Operator Library: Signal

このオペレーターはセット・リセットフリップフロップを実装します。 入力リンク Set に 1 (HIGH) が入力されると、オペレーターは出力値を HIGH に設定し、 入力リンク Reset に 0 (LOW) が入力されるまでその値を保持します。 Reset が HIGH に設定されると、出力リンク O の出力値は LOW に設定されます。 パラメータ Priority は、Set と Reset のどちらを優先するかを定義するために使用されます。 パラメータ Init で定義された値が起動時に出力されます。 説明については、以下の真理値表および波形を参照してください。

設定 リセット O
0 0 O(t-1)
0 1 0
1 0 1
1 1 1 (Priority = Set)

このオペレータは、VisualApplets の機能シミュレーションから除外されます。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
入力リンク Set、信号データ入力
Reset、信号データ入力
Output Link O、信号データ出力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter 入力リンク Set 入力リンク Reset Output Link O
Bit Width 1 1 Set として
Arithmetic unsigned unsigned Set として
Parallelism 1 1 Set として
Kernel Columns 1 1 Set として
Kernel Rows 1 1 Set として
Img Protocol VALT_SIGNAL VALT_SIGNAL Set として
Color Format VAF_GRAY VAF_GRAY Set として
Color Flavor FL_NONE FL_NONE Set として
Max. Img Width any any Set として
Max. Img Height any any Set として

パラメーター

Priority
タイプ static パラメータ
Default RESET
範囲 {RESET, SET}

このパラメータは、Set と Reset の両方が同時に HIGH に設定された場合のオペレーターの動作を指定します。 RESET: リンク O の値は LOW に設定されます。 SET: 出力リンク O の値は HIGH に設定されます。

Init
タイプ static パラメータ
Default 0
範囲 [0, 1]

このパラメータは起動時の値を指定します。