Operator Library: Memory
operator LUTは、動的コンテンツのルックアップテーブルです。入力リンクの値がLUTのアドレスを定義します。そして出力リンクは、そのアドレスに格納されている値を提供します。入力のBit Widthは、LUT内のアドレス数を定義します。出力のBit Widthは、各LUT要素の値の範囲を定義します。両方を任意の値に設定できます。LUTの内容は、合成前または実行時に動的に変更できます。
オペレータのレイテンシについては、表 46「Library: Memory内のオペレータの個別レイテンシ」を参照してください。
|
パラメータ ImplementationType を URAM に設定した場合、入力リンクの Bit Width は1から14の間の値に設定する必要があります。 URAMは、imaFlex CXP-12 QuadおよびimaFlex CXP-12 Pentaプラットフォームでのみ利用可能です。 |
|
|
パラメータ ImplementationType を URAM に設定した場合、出力リンクの Bit Width は入力リンクのBit Widthに依存します。
URAMは、imaFlex CXP-12 QuadおよびimaFlex CXP-12 Pentaプラットフォームでのみ利用可能です。 |
| LUTcontent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | dynamic/static read/write parameter | ||||||
| Default | 恒等関数 | ||||||
| 範囲 | [0, 2^OuptuBitWidth-1] | ||||||
|
このフィールドパラメータは、LUTの内容を定義します。フィールド値の数は、operatorの入力のBit Widthによって定義されます。 'パラメータの編集'でのフィールドパラメータの設定方法については、こちらをご覧ください。
|
|||||||
| ImplementationType | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | static write parameter | ||||||
| Default | AUTO | ||||||
| 範囲 | (AUTO、BRAM、LUTRAM、URAM) | ||||||
|
パラメータ ImplementationType は、オペレーターの実装戦略、つまりオペレーターの実装にどのメモリ要素が使用されるかに影響を与えます。 以下の値から選択できます: AUTO: 接続されたリンクのパラメータ化に基づいて、最適な実装戦略が自動的に選択されます。AUTOはBRAMとLUTRAMの間でのみ選択を行います。 BRAM: オペレーターは FPGA のブロック RAM を使用します。 LUTRAM: オペレーターは FPGA の LUT RAM を使用します。 URAM: オペレーターは FPGA の UltraRAM を使用します。
|
|||||||
operator LUTの使用方法は、以下の例に示されています。
-
例 - HSL 画像での色分類は非常に簡単です。 アプレットは RGB 画像を HSL 画像に変換し、色分類を実行します。 色相はルックアップテーブルを使用してフィルタリングされます。 さらに、彩度と明度はカスタムのしきい値を使用してしきい値処理されます。
-
'Geometric Transformation and Distortion Correction'
Examples- Geometric Transformation and Distortion Correction using PixelReplicator
-
Examples- Distortion Correction
-
使用例 - Line Scan画像のScaling
-
「カメラ応答関数を使用した高ダイナミックレンジおよび低ダイナミックレンジの例」
例 - Debevec に準拠した高ダイナミックレンジ
-
「重み付き線形アンザッツを使用した高ダイナミックレンジおよび低ダイナミックレンジの例」
使用例 - リニアアンザッツによる High Dynamic Range
-
Examples - 8 Bitから8 Bitへのルックアップテーブルの使用方法を示しています。
-
Examples - 10 bit入力および16 bit出力を持つルックアップテーブルの使用方法を示しています。
-
'Knee-Lookup Table 24 Bit Color'
Examples - この例では、RGBの色補正のために3つのルックアップテーブルが使用されています。
-
'Block Flat Field Correction - Monochrome and Bayer'
例 - この例では、ブロック単位のフラットフィールド補正(FFC)の実装を示します。補正値はLUTに格納され、DRAMリソースを必要としません。この例の1つのバージョンはモノクロカメラ用、もう1つはBayerフォーマットのカメラ用です。これらのデザインでは、個々の要件に応じてブロックサイズや補正モードなどの複数のパラメータを設定できます。さらに、Pythonベースのスクリプトにより、取得したダーク画像とブライト画像から補正係数を計算する方法を示します。Block FFCメソッドの理論的背景や、デザイン時およびハードウェアでのアプレットの使用方法に関する詳細な説明は、デザイン例のコメントボックスに記載されています。Block FFCの理論に関する詳細情報は、https://docs.baslerweb.com/frame-grabbers/flat-field-correction-ffc-imaflexにある拡張標準acquisition appletsの説明の一部に含まれています。
-
'1D Shading Correction Using Block RAM'
使用例 - このサンプルは、1D Shading Correction の実装を示しています。 補正値はブロック RAM メモリに保存されます。



![[注]](../common/images/admon/note.png)
前へ