Operator Library: Base
HierarchicalBoxは、複数のオペレーターを1つのモジュールにグループ化するためにグラフィカルユーザーインターフェイスによって提供される疑似モジュールです。 これにより、ユーザーは複雑なプロジェクトを維持し、以前のプロジェクトの一部を快適に再利用できるようになります。
HierarchicalBoxのインスタンス化時に、任意の数の入力リンクおよび出力リンクを選択することができます。 内部のビューを開くには、HierarchicalBoxをダブルクリックします。
階層ボックスの使用方法の詳細については、VisualAppletsのユーザーマニュアルの「Hierarchical Boxes」を参照してください。
| Property | 値 |
|---|---|
| オペレータータイプ | オペレーターのタイプはコンテキストによって異なります |
| Input Link | I[0] .. I[63]、データ入力 |
| Output Link | O[0] .. O[63]、データ出力 |
| Link Parameter | 入力リンク I[0] .. I[63] | 出力リンク O[0] .. O[63] |
|---|---|---|
| Bit Width | any | any |
| Arithmetic | any | any |
| Parallelism | any | any |
| Kernel Columns | any | any |
| Kernel Rows | any | any |
| Img Protocol | any | any |
| Color Format | any | any |
| Color Flavor | any | any |
| Max. Img Width | any | any |
| Max. Img Height | any | any |
オペレーター HierarchicalBoxの使用法を以下の例に示します:
-
VisualAppletsのHierarchicalBoxモジュールを使用した設計の使用方法とナビゲーション。
-
例 - High Speedかつ頑健なレーザーライン検出アルゴリズム。 このアルゴリズムは、サブピクセル精度の結果を得るために重心座標を決定します。

前へ