Operator Library: Filter
MAX オペレータは、入力カーネルストリームの最大値を特定し、出力します。 この最大値は O から出力されます。 オペレータは最大値のカーネルインデックスを出力しません。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | [1, 64] unsigned、[2, 64] signed | as I |
| Arithmetic | {unsigned, signed} | as I |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | any | 1 |
| Kernel Rows | any | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |

前へ