Operator Library: Synchronization
オペレーター IsFirstPixel は、ライン(Line Mode の場合)またはフレーム(フレームモードの場合)の最初のピクセルにマークを付けます。 オペレーターは、ラインまたはフレームの最初のピクセルごとに、 出力ポート IsFirstO から 1 を出力します。
空のライン:オペレーターが空のラインを受信した場合、空のラインも出力されます。 この場合、IsFirstO は 1 に設定されません。
空のフレーム:オペレーターが空のフレームを受信した場合、空のフレームも出力されます。 この場合、IsFirstO は 1 に設定されません。
オペレーター IsFirstPixel は O 型オペレーターです。入力ポート I で受信したピクセル値は解釈されません。
例(パラメーター Mode = Line):

![]() |
Parallelism > 1 |
|---|---|
|
Parallelism が 1 より大きい場合、出力ポート IsFirstO では、 Parallelism 内の最初のピクセルのみが 1 でマークされます。 他のすべての Parallelism コンポーネントは 0 になります。 例:Parallelism = 4 の場合、IsFirstO は最初のピクセルで 0x1 となり、 それ以外の場合はすべて 0 になります。 |
| Property | 値 |
|---|---|
| オペレータータイプ | O |
| Input Link | I, data input |
| Output Link | IsFirstO、ライン/フレーム内の最初のピクセルに対して 1、その他のすべてのピクセルに対して 0 を出力 |
| モード | |
|---|---|
| タイプ | 静的または動的な書き込みパラメーター |
| Default | Frame |
| 範囲 | {Line, Frame} |
|
"Line" に設定した場合、オペレーターは ライン内の最初のピクセルにマークを付けます。 オペレーターは、ラインの最初のピクセルごとに、 出力ポート IsFirstO から 1 を出力します。 "Frame" に設定した場合、オペレーターは フレーム内の最初のピクセルにマークを付けます。 オペレーターは、フレームの最初のピクセルごとに、 出力ポート IsFirstO から 1 を出力します。 このパラメーターは静的または動的に設定できます。 パラメーターを動的パラメーターとして使用する場合: シャドウレジスタが実装され、変更は次の間で適用されます。
および常にリセット時。それまでは古い値が使用されます。 |
|
オペレーター IsFirstPixel の使用方法は、以下の例に示されています。

![[注]](../common/images/admon/note.png)

前へ