Operator Library: Synchronization
RemoveImage オペレーターは、画像を完全に削除するために使用されます。 画像が削除されるかどうかの制御は、バイナリ入力リンク Rem を使用して行われます。 Rem の先頭ピクセルの値が 1 の場合、画像は削除されます。 ピクセルの値が 0 の場合、画像は出力に転送されます。
両方の入力は同期している必要があります。つまり、O 型オペレーターの任意のネットワークを介して、 同じ M 型オペレーターから供給される必要があります。
さらに、空の画像や、先頭行が空の画像は常に削除されます。
|
符号なし入力の場合、入力ビット幅の範囲は[1, 64]です。 符号付き入力の場合、範囲は[2, 64]です。 符号なしカラー入力の場合、範囲は[3, 63]であり、符号付きカラー入力の場合の範囲は[6, 63]です。 |
同期および非同期入力
- すべての入力は互いに同期しています。つまり、O 型オペレーターの任意のネットワークを介して、同じ M 型オペレーターから供給される必要があります。
RemoveImage オペレーターの使用方法を次の例に示します。
-
'M-type Operators with Multiple Inputs'
同期ルール - 同期入力を持つ M 型オペレーターの使用
-
10枚中9枚の画像を削除します。
-
例 - ヒストグラムシレッショルド
-
Examples - 2つの連続する画像間の差分を計算します。 差分をしきい値処理し、DMAチャネル経由で出力します。


前へ