Operator Library: Synchronization
RxImageLinkオペレーターは、同じデザイン内のTxImageLinkオペレーターから画像を受信するために使用されます。 両方のオペレーターはリンクなしで接続を確立します。 画像フォーマットは同じままであり、つまり、RxImageLinkの出力でのフォーマットは、TxImageLinkが入力で受信するフォーマットと同じです。
TxImageLink オペレーターと RxImageLink オペレーターの間で画像転送を行うことで、デザイン内にループを実装できるようになります。
![]() |
ループにはデータバッファリング戦略が必要 |
|---|---|
|
オペレーター TxImageLink および RxImageLink はデータをバッファリングしません。そのため、ループを実装する際は、デッドロックを回避するためにデータバッファリングに十分注意する必要があります。 |
パラメータChannel_IDは、送信側のTxImageLinkオペレーターを指定するためのチャンネルIDを定義します。 パラメータ値は一意である必要があり、デザイン内の他のどのRxImageLinkオペレーターでも使用されてはなりません。
パラメータ値は、同じデザイン内のいずれかのTxImageLinkオペレーターのChannel_IDと一致している必要があります。
デザイン内の各 TxImageLink オペレーターは、1つのチャネルIDを介して正確に1つの RxImageLink オペレーターに接続されます。 VisualAppletsの Resource Dialog で、各 TxImageLink-RxImageLink 接続に対して1つの ImageChannel リソースが使用されていることが確認できます。 リソース ImageChannel を使用すると、個々の TxImageLink オペレーターから個々の RxImageLink オペレーターへの割り当てを制御できます。 利用可能な ImageChannel リソースの数(デザインで許可される TxImageLink および RxImageLink オペレーターの最大数も規定します)については、Device Resources を参照してください。

![]() |
ループにおけるリンクフォーマットのパラメータ設定 |
|---|---|
|
リンクプロパティダイアログが開かれるとすぐに、「automatic update」機能がオペレーターチェーンの設定に応じてリンクプロパティ(Bit Widthや画像寸法など)を適応させます。TxImageLink の入力フォーマットは常に RxImageLink の出力フォーマットを定義します(100%自動一貫性)。 したがって、オペレーター TxImageLink および RxImageLink を使用してループを実装する場合、リンクフォーマットのパラメータ設定に特に注意する必要があります。 例 誤った実装、ループ内の反復ごとにリンクパラメータ Bit Width の値が増加します: ![]() 正しい実装、オペレーター CastBitWidth は、ループ内の反復ごとにリンクパラメータ Bit Width の値を元の値に戻します: ![]() |
![]() |
階層的なデザインレベル間でのチャネルの同期 |
|---|---|
|
異なる階層デザインレベル間でデータ転送チャネルをセットアップするためにTxImageLink/RxImageLinkペアを使用する場合、 この接続はMオペレーターとして扱われます。そのため、追加の同期要素を実装する必要がある場合があります (直接接続では不要なものです。) |
RxImageLinkオペレーターの使用方法は、以下の例に示されています。
-
'ImageInjector を使用したテスト画像の読み込みに関する機能的な例'
使用例 - オペレーターの使用方法のデモ
-
'A rolling average is applied on a dynamic number of images'
例 - Rolling Average - Loop
-
例 - ループを使用した Depth From Focus

![[注意]](../common/images/admon/caution.png)
![[重要]](../common/images/admon/important.png)



前へ