Operator Library: Base
オペレーター SplitComponents は、入力リンクにあるカラー ストリームのコンポーネントを、出力側の 3 つの個別のグレー画像ストリームに分離します。 このオペレーターの逆の処理を行うのが 'MergeComponents' です。
| Property | 値 |
|---|---|
| オペレータータイプ | O |
| Input Link | I, data input |
| Output Links | O0(動的)、データ出力カラーコンポーネント {R, H, Y, L, X} O1(動的)、データ出力カラーコンポーネント {G, S, U, A, Y} O2(動的)、データ出力カラーコンポーネント {B, I, V, B, Z} |
SplitComponents オペレーターの使用例を以下に示します。
-
「2つのカメラソースからの画像データの結合 - オーバーレイブレンドの構築」
例 - カラーコンポーネントの分割と統合
-
'Bayer 3x3 Demosacing with White Balancing'
例 - この例では、3x3 フィルターを使用した Bayer RAW パターンのデモザイク処理を示しています。 さらに、色補正のためのホワイトバランス調整が追加されています。
-
'Bayer 5x5 Demosacing with White Balancing'
例 - この例は、5x5フィルターを使用したBayer RAWパターンのデモザイキングを示しています。 さらに、カラー補正のためのホワイトバランスが追加されています。
-
RGBカラープレーンを3つのDMAチャネル出力に分割する。
-
'Color Plane Separation Option 2 - Three Buffers, One DMA'
3つの画像バッファと1つの DMA オペレータを使用したカラープレーンのシーケンシャル出力。
-
'Color Plane Separation Option 3 - Sequential with Operator ImageBufferMultiRoI'
カラープレーンのシーケンシャルDMA出力。 カラー分離はImageBufferMultiROIオペレータを使用して実行されます。
-
カラープレーンのシーケンシャルDMA出力。 色分解はImageBufferMultiROIオペレータを使用して実行されます。 追加のプレソートにより、帯域幅とリソースが最適化されます。
-
'Color Plane Separation Option 5 - Sequential Output with Advances Processing'
カラープレーン分離の例。 RGB入力はコンポーネントに分割され、1つのDMAチャネルを介して順次出力されます。 分割は、パラレルワードで同じコンポーネントを収集し、FrameBufferRandomReadで読み取ることで実行されます。
-
例 - HSL 画像での色分類は非常に簡単です。 アプレットは RGB 画像を HSL 画像に変換し、色分類を実行します。 色相はルックアップテーブルを使用してフィルタリングされます。 さらに、彩度と明度はカスタムのしきい値を使用してしきい値処理されます。
-
例 - デバッグ目的で画像を手動で挿入できます。
-
'A rolling average is applied on a dynamic number of images'
例 - Rolling Average - Loop




前へ