Operator Library: Base
Trash オペレーターは、未使用のリンクに対するデータシンクです。
モジュールが特定の設計で不要な出力リンクを生成する場合や、一部のパスがまだ実装されていない場合は、オープンな出力リンクを終了する必要があります。 オープンな出力を Trash モジュールの入力に接続すると、これらの出力が終了します。
Trash オペレーターの使用例を次に示します:
-
例 - ブロブ解析オペレーターが入力カメラ画像に適用されます。 このアプレットは、アプレット内でのブロブデータの使用方法を示しています。 このケースでは、最大面積を持つオブジェクトが特定され、その座標を使用して元の画像からオブジェクトが切り出されます。
-
例 - オペレーター SampleDnを使用せずに3x3の係数でダウンサンプリングします。
-
例 - 画像ストリームを分割および統合する方法を示します。画像にトレーラーを追加します。


前へ