Operator Library: Arithmetics
ARCSIN オペレーターは、入力のアークサイン(逆正弦)を計算します。
アークサインの入力範囲は [-1, 1] です。
オペレーターは入力間隔の範囲 [-1, 1] を
ここで、
は入力での Bit Width です。
示されているように、入力の全値範囲が使用されるわけではありません。
入力値が許容値範囲外にある場合、オペレーターはその値を -1 または 1 にクリップします。
したがって、アークサインの引数 x は次によって決定されます。

オペレーターの出力範囲は [-π/2, π/2] です。 VisualApplets におけるオペレーターの出力値範囲は

ここで、

は出力リンクにおける Bit Width です。したがって、出力値は以下のようになります

次の画像は、通常のアークサイン逆関数のプロットを示しています。

次の図には、VisualApplets オペレーターの実装が示されています。入力および出力の Bit Width に注意してください。

| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | [8, 12] | [8,32] |
| Arithmetic | signed | signed |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | 1 | as I |
| Kernel Rows | 1 | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_GRAY | as I |
| Color Flavor | FL_NONE | as I |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |
ARCSIN オペレーターの使用方法は、以下の例に示されています。

前へ