Library Filter

Filterライブラリには、あらゆる種類の画像フィルターやカーネル演算に対応するフィルターオペレーターが含まれています。 デザイン内でのカーネルの操作に関する実践的なガイダンスについては、 Working with Kernelsチュートリアルのトピックを参照してください。

次のリストは、Library Filterのすべてのオペレーターをまとめたものです。

オペレータ名 簡単な説明 利用可能なバージョン
DILATE

画像の二値膨張(dilation)を実行します。これにより、画像内の隙間を埋めることができます。

バージョン 1.1
ERODE

画像の二値収縮(erosion)を実行します。これにより、接触しているオブジェクトを分離することができます。

バージョン 1.1
FIRkernelNxM

近傍ピクセルを含む、各ピクセルの周囲に矩形のカーネルウインドウを作成します。

バージョン 1.1
FIRoperatorNxM

パラメータ設定可能な係数と入力カーネル要素の乗算結果の総和を計算します。

バージョン 1.1
HitOrMiss

定義された構造を持つマッチング要素として、モルフォロジー画像処理オペレーターのヒット・オア・ミスを実装します。

バージョン 1.2
LineNeighboursNx1

N行1列のカーネルウインドウを作成します。

バージョン 1.2
MAX

入力カーネルストリームの最大値を特定して出力します。

バージョン 1.1
MEDIAN

入力カーネルストリームの中央値を特定して出力します。

Version 1.1
MIN

入力カーネルストリームの最小値を特定して出力します。

バージョン 1.1
NumberOfHits

定義された構造を持つ入力カーネルとの一致数をカウントします。

バージョン 1.2
PixelNeighbours1xM

1行M列のカーネルウインドウを作成します。

バージョン 1.2
SORT

入力カーネルストリームのすべての要素をグレースケール値でソートします。

バージョン 1.2

表 43: Library Filterのオペレーター