この章では、VisualAppletsの操作に役立つ有用な情報まとめています。
VisualAppletsでは、バッチスクリプトでの使用や、プログラムのシステム環境への組み込みなどのために、いくつかのコマンドライン引数が用意されています。
構文は次のようになります。
<VISUALAPPLETSINSTALLDIR>\VisualApplets <-COMMAND> <ARGUMENTS>
指定可能な引数を含むコマンドの一覧を次の表に示します。
| コマンドライン | 引数と意味 |
|---|---|
|
-file |
指定したTclスクリプトに保存されているコマンドを実行します。 引数:
|
|
-compile |
指定したファイルを読み込んでアプレットを作成します。 デザインルールに対してデザインの検証が行われます。 引数:
|
|
-merge |
microEnable IVのアプレットファイルとPixelplantのアプレットファイルをマージします。両方のソースアプレットファイルの適合性がチェックされます。 引数:
|
|
-sdk |
Framegrabber SDKでアプレットを使用するためのSDKサンプル(Cソースコード)を生成します。 デザインルールに対してデザインの検証が行われます。 引数:
|
|
-KeepSyntheseTraceFiles |
ハードウェアアプレットを生成する際の追加オプションです。 ビルド完了後のトレース目的で、中間ファイル(ビルドプロセス中に作成される)を保持します。 |
|
<VAFilename> |
指定したVisualAppletsデザインファイルを読み込みます。 たとえば、エクスプローラー内でのダブルクリックによって*.vaファイルを開くように割り当てる場合などに使用します。 引数:
|
表14:コマンドラインオプションと対応する引数
以下に、VisualAppletsで使用可能なすべてのショートカットのリストを示します。
| ショートカット | メニュー項目 |
|---|---|
| Ctrl+N | → |
| Ctrl+O | → |
| Ctrl+S | → |
| Ctrl+P | → |
| Ctrl+Q | → |
| Ctrl+Z | → |
| Ctrl+Shift+Z | → |
| Ctrl+Z | → |
| Ctrl+X | → |
| Ctrl+C | → |
| Ctrl+V | → |
| Del | → |
| F2 | → |
| Ctrl+I | → |
| マウス 3+ | → |
| Ctrl+F | → |
| F9 | → |
| Ctrl+F7 | → |
| Ctrl+F8 | → |
| F7 | → |
| F5 | → |
| F11 | → |
| Ctrl++ | → |
| Ctrl+- | → |
| Ctrl+マウスホイール上 | → |
| Ctrl+マウスホイール下 | → |
| Ctrl+Return | → |
| Backspace | → |
| Ctrl+Space | → |
| Ctrl+右矢印 | → |
| Ctrl+左矢印 | → |
| ドラッグ+ドロップ |
表15:メインプログラムウィンドウのショートカット一覧
どれほど開発およびテストが重ねられたソフトウェアであっても、時にはエラーが発生する場合があります。 BaslerによるVisualAppletsの改善にご協力いただける場合は、不具合の状況を添えてサポートチームまでご報告ください。
不具合の原因究明にあたっては、VisualAppletsのデザインファイル(*.va)のほか、オペレーティングシステムやPCハードウェアなどのシステム環境の説明、VisualAppletsの特定のシステム設定などの追加データが役立ちます。
In case of system crashes, a trace file will be generated. This file allows us at Basler to restore the exact situation that led to the crash. This trace file is stored inside a zip-archive which you will find in the installation directory of VisualApplets: <INSTDIR>\bin\bugs\bug*.zip. Please decide if you want to send this supplementary information to Basler or not. Please note that the trace file contains only information that has been entered into VisualApplets. It does not contain any information regarding the computer system VisualApplets was running on.

前へ