Operator EnumVariable

Operator Library: Parameters

Operator EnumVariable はソフトウェア変数を作成します。

変数を表示してアクセスできるようにするデザイン階層内のターゲットを定義できます。 ターゲットは、DisplayHierarchy と DisplayName の2つのパラメータによって定義されます。 DisplayHierarchy では、オペレータ自体が存在するものと同じプロセス内の階層ボックスを指定します。 パラメータ DisplayName では、ターゲットパラメータの名前を設定します。 DisplayHierarchy と DisplayName の両方が設定されている場合、 DisplayName で定義されたパラメータは、DisplayHierarchy で指定された階層ボックスで使用できるようになります。 DisplayName が空の場合、パラメータは作成されません。 DisplayName が設定されていて DisplayHierarchy が空の場合、 DisplayName で定義されたパラメータは親階層(つまり、オペレータ自体が存在する階層ボックス)に追加されます。

このオペレーターは、設計のデータフロー構造に干渉しないため、入力と出力を持っていません。

ライブラリ Parameters の一般的な紹介については、Library Parameters を参照してください。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ なし(入力または出力がないため)

サポートされているリンクフォーマット

None

パラメーター

Status
タイプ 静的読み取り(GUIには書き込みと表示されます)パラメータ
Default なし
範囲 OKまたはエラーメッセージ

エラーステータスを表示します。パラメータ Activate が Yes に設定されている場合、 他のモジュールパラメータがチェックされます。 このパラメータには、このチェックの結果(OK またはエラーメッセージ)が表示されます。

このパラメータは最終的なアプレットの一部ではありません。

DisplayName
タイプ static write parameter
Default なし
範囲 任意の文字列

設計内の別の場所から(オペレーターインスタンス自体に加えて)パラメータへのアクセスを許可および提供する場合は、新しいパラメータを定義する必要があります。 ここにこの新しいパラメータの名前を指定します。

このフィールドが空の場合、新しいPropertyは作成されません。

DisplayHierarchy
タイプ static write parameter
Default なし
範囲 任意の文字列

パラメータ DisplayName で定義した新しいマップパラメータを追加する階層ボックスをここで指定します。

このパラメータでは、オートコンプリート機能と構文ハイライトを使用できます。オートコンプリートを使用するには、 Module Properties ダイアログにあるこのパラメータの Parameter Values フィールドをクリックし、キーボードの TAB キーを押します。オートコンプリート機能の詳細な手順については、 'Autocompletion and Syntax Highlighting for Translator and Reference Operators' を参照してください。

新しいパラメータ DisplayName を定義したが、パラメータ DisplayHierarchy を空のままにした場合:新しいパラメータは、オペレータインスタンスを含む階層ボックスに追加されます。(オペレータインスタンスが最上位(プロセス)レベルにある場合は、これが不可能であることに注意してください。)

[注] 表示先へのパスを設定するための構文

デザイン内の別の場所に新しいパラメータを表示させたい場合は、パラメータ DisplayHierarchy で新しいパラメータを含む階層ボックスへのパスを指定する必要があります。

構文は以下のとおりです:

<Path> is the relative path from process level to the hierarchical level of the design where the <Hierarchical Box> is located that is to receive the new parameter. Thus, parameter DisplayHierarchy can only address hierarchical boxes within the same process. Use a slash as separator between different hierarchical levels.

<HierarchicalBox> is the name of the hierarchical box that is to receive the new map parameter.

例: Level0/Level1

値
タイプ static、dynamic、write、readパラメータ
Default Default
範囲

変数との間のアクセス用マップパラメータ。このパラメータは、変数のすべての Property をミラーリングします。

説明
タイプ static write parameter
Default -
範囲 任意のテキスト

パラメータ Value の説明をここに入力します。

範囲
タイプ static write parameter
Default "Default"=0;
範囲

名前と値の組み合わせの定義。

Activate
タイプ 動的書き込みパラメータ
Default いいえ
範囲 {No,Yes}

Yes = 変数との間でのアクセス(マップパラメータ Value を経由)が有効になります。

No = 変数との間でのアクセスが無効になり、パラメータ Status が無効化されます。 パラメータ DisplayName および DisplayHierarchy は効果を持ちません。